80459-641-01, Rév. 10

Présentation des CCMi

Les centres de commande de moteurs intelligents Modèle 6 comportent la même structure et les mêmes caractéristiques que les centres de commande de moteurs Modèle 6 avec les capacités « intelligentes » en plus. Deux méthodes de configuration des CCMi Modèle 6 pour personnaliser votre application :

  • CCMi – E/S câblées : Intercâblage d’automate

  • CCMi – réseau : Câblage du réseau

CCMi – E/S câblées : Intercâblage d’automate

Cette méthode offre un système d’E/S câblées dans le CCM Modèle 6 qui fournit des informations de base et des capacités de contrôle. Avec les E/S montées dans le CCM, les démarreurs sont câblés aux E/S à l’usine de fabrication Schneider Electric et le système est testé avant son expédition.

CCMi – réseau : Câblage du réseau

Une caractéristique clé de notre solution de réseau pour le CCMi est l’intégration de dispositifs intelligents et de réseaux au niveau des dispositifs pour le contrôle et une automatisation qui donne une performance améliorée. Les protocoles de réseau répandus tels que CANopen, DeviceNet™, Ethernet, Modbus et PROFIBUS communiquent directement avec chaque unité de CCMi pour donner une méthode efficace de connexion d’un contrôle centralisé à des E/S largement distribuées.

La mise en réseau permet une surveillance facile des données essentielles de chaque moteur ou charge raccordé au CCMi, permettant un contrôle précis du processus. Avec ces informations, votre personnel peut répondre à des problèmes potentiels de façon proactive. L’accès en temps réel aux informations et enregistrements des derniers événements permet une simplification des diagnostics et une réduction des temps d’arrêt.

Le câblage du réseau consiste en une solution qui est appropriée pour le réseau de communication de votre choix. Notre goulotte guide-fils à pleine profondeur, en tête de l’industrie, sépare efficacement le câblage du réseau du câblage haute tension. De plus, l’écran isolant standard de notre goulotte guide-fils isole le câblage de communication du câblage de charge acheminé dans la goulotte guide-fils verticale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?