80459-641-01, Rév. 10

Raccordement de barre-bus d’alimentation d’une barre-bus de 2500A à un court-circuit nominal de 100000A

Cette section fournit les directives de raccordement de la barre-bus d’alimentation d’une armoire type 1 ou type12 munie de barre-bus de 2500A entretoisées pour 100000A, à la barre-bus d’alimentation d’une autre section du même type. Le matériel de raccordement de l’ensemble de raccordement intégré est imperdable à moins que cette section ne soit munie de barres-bus décalées.

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Couper toutes les alimentations à cet équipement avant de travailler dessus.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Pour raccorder le bus d’alimentation:

  1. Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.

  2. Retirer les couvercles de la goulotte guide-fils horizontale et faire glisser les écrans isolants des barres-bus horizontales pour avoir accès aux connecteurs de jonction imperdables (Couvercles de la goulotte guide-fils retirés et écrans isolants de barres-bus horizontales ouverts). Voir Annexe A – Retrait et installation des écrans isolants des barres-bus horizontales pour le retrait des écrans isolants des barres-bus horizontales.

    REMARQUE: Dans l’ensemble de raccordement intégré, situé du côté gauche de chaque barre-bus de phase, le nombre de barres de liaison par phase dépasse d’une unité le nombre de barres-bus horizontales par phase. Les barres-bus de raccordement sont maintenues captives sur la barre-bus horizontale par un ensemble de support de raccordement. L’arrière de l’ensemble de support comporte des écrous imperdables (voir Couvercles de la goulotte guide-fils retirés et écrans isolants de barres-bus horizontales ouverts).

    Couvercles de la goulotte guide-fils retirés et écrans isolants de barres-bus horizontales ouverts

  3. Retirer les quatre boulons de chaque ensemble de raccordement (Retrait des boulons de l’ensemble de raccordement).

    Retrait des boulons de l’ensemble de raccordement

  4. Faire glisser l’ensemble de raccordement vers la gauche jusqu’à ce que les deux trous de gauche soient alignés avec les trous correspondants de la barre‑bus horizontale sur la section de gauche (Alignement des trous de l’ensemble de raccordement et de la barre-bus).

    Alignement des trous de l’ensemble de raccordement et de la barre-bus

  5. Réinstaller les quatre boulons à travers la pièce de raccordement et dans la barre-bus horizontale (voir Insertion de boulons de raccordement). S’assurer que les rondelles coniques d’origine sont réinstallées avec le côté concave faisant face à la barre-bus de raccordement (Mise en place d’une rondelle conique sous la tête du boulon).

    Insertion de boulons de raccordement

    Mise en place d’une rondelle conique sous la tête du boulon

  6. Serrer tous les boulons, aux deux extrémités, au couple de serrage de 41,9à 43,2N·m (31 à 32lb-pi) (voir Serrage de tous les boulons).

    Serrage de tous les boulons

  7. Répéter les étapes2 à6 pour toutes les phases et la barre-bus de neutre (sifournie).

  8. Avant de mettre l’appareil sous tension, replacer tous les couvercles et écrans isolants.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?