80459-641-01, Rév. 10

Logiciel

Un logiciel configurable – tel que PowerLogic System Manager, Ecoreach ou SoMove – est disponible pour la communication avec les composants intelligents du CCMi Modèle 6. Pour les directives de configuration, de fonctionnement et d’entretien, consulter le manuel de l’utilisateur fourni avec les logiciels.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?