80459-641-01, Rév. 10

Présentation des réseaux/communications

Les CCMi contiennent des dispositifs Schneider Electric munis de ports de communication. Chaque dispositif possède une liste interne de registres unique. Ces dispositifs peuvent être reliés ensemble à un seul point.

Les publications Schneider Electric énumérées au Documentation sur les centres de commande de moteurs intelligents (CCMi) peuvent être utiles pour la configuration, l’entretien et l’utilisation régulière des CCMi Modèle 6. Sur demande, votre représentant des ventes Schneider Electric peut vous les procurer sous forme imprimée. Il est également possible de télécharger ces documents à partir du Centre de téléchargement Schneider Electric: se.com/us/en/download/.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?