80459-641-01, Rév. 10

Contrôleur de gestion de moteur TeSys Tera

Nous décrivons ci-dessous les unités de démarreur CCM équipées du contrôleur de gestion de moteur TeSys Tera. Lire et comprendre les Mesures de sécurité au début de ces directives avant d’installer, régler ou entreprendre l’entretien de ces unités. Pour obtenir tous les détails concernant l’installation des CCM, se reporter à la Installation du CCM.

Contrôleurs TeSys Tera

 

Modbus

ProfiNet™

PROFIBUS

Ethernet

IEC61850  
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?