Entrée des conducteurs
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Une zone d’entrée pour les conduits est prévue en haut et en bas de la structure du CCM. Les plaques supérieures (et les plaques de fermeture à la partie inférieure, le cas échéant) sont détachables afin de faciliter le câblage et la découpe des ouvertures pour les conduits). Une porte à charnières ou un couvercle permet d’accéder aux cosses principales, au disjoncteur principal ou au compartiment de l’interrupteur principal. Dans certains cas, le couvercle de la goulotte guide-fils horizontale doit être retiré.
Déterminer les exigences en matière de conduit selon les codes électriques locaux afin de protéger les raccordements sur le dessus du CCM. Pour les armoires Type 1 résistant aux gicleurs, Type 12 et Type 3R, protéger le haut du CCM contre la pénétration d’eau.
Des boîtes de tirage sont disponibles si un espace de câblage supplémentaire est requis.
Les valeurs des couples de serrage pour les connexions par câble sont indiquées dans Couple de serrage des connexions des compartiments des cosses principales et Valeurs du couple de serrage pour les connexions principales et de dérivation.
Entrée des conducteurs pour compartiment de câbles d’isolement côté ligne avec ArcBlok1200
Pour l’acheminement des conduits dans les sections de disjoncteur principal avec ArcBlok et compartiments de câbles d’isolement côté ligne:
-
Utiliser une boîte de tirage de 18po. à acheminement par le haut avec plaque supérieure amovible.
-
Pour les compartiments de câbles d’isolement côté ligne, retirer les couvercles et barrières de l’armoire avant de retirer le couvercle avant du compartiment de câbles et le couvercle ArcBlok.
Compartiment de câbles d’isolement côté ligne et disjoncteur principal ArcBlok avec accès par le haut
Compartiment de câbles d’isolement côté ligne et disjoncteur à cosses principal ArcBlok avec accès par le haut
Compartiment de câbles d’isolement côté ligne et disjoncteur principal ArcBlok avec accès par le bas
Compartiment de câbles d’isolement côté ligne et disjoncteur à cosses principal ArcBlok avec accès par le bas
Entrée des conducteurs pour compartiment de câbles d’isolement côté ligne avec ArcBlok 2500
-
ArcBlok 2500 est uniquement disponible dans les unités CCM à entrée par le bas.
Raccordements des câbles avec ArcBlok2500
-
Repérer et terminer tous les conduits dans l’armoire du CCM dans la «zone de conduit disponible» indiquée sur le dessins de l’équipement.
-
La zone des conduits est située vers l’avant de la section, à l’intérieur du compartiment de câbles.
-
Retirer et conserver la quincaillerie de taille 10-32 qui fixe le capot du disjoncteur de l’équipement.
-
Retirer et conserver le capot du disjoncteur.
-
Retirer et conserver la quincaillerie de taille 10-32 qui fixe le capot avant inférieur de l’équipement.
-
Retirer et conserver le capot avant inférieur de l’équipement.
-
Débrancher le bornier de l’indicateur d’événement ArcBlok et le placer sur le côté droit du compartiment de câbles. Ne pas déconnecter les fils du bornier.
-
Retirer et conserver la quincaillerie de taille 1/4-20 qui fixe le capot avant du compartiment de câbles.
-
Retirer et conserver le couvercle avant du compartiment de câbles.
AVIS Dommages à l’indicateur d’événementNe pas endommager l’indicateur d’événement ArcBlok pendant l’installation ou la désinstallation du capot avant du compartiment de câbles. Contacter les services SchneiderElectric si l’indicateur d’événement est endommagé.Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.
DANGERRisque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc- Remettre en place la plaque d’obturation du conduit après avoir percé les trous de conduit.
- Ne pas mettre le câble sous tension si la plaque d’obturation du conduit n’est pas installée.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.-
Retirer et conserver la plaque d’obturation du conduit pour la réutilisation. Le client doit percer les trous nécessaires pour que le conduit entre dans le bas du CCM. Après avoir percé les trous, réinstaller la plaque d’obturation du conduit (voir Plaque d’obturation du conduit inférieur principal ArcBlok).
-
Tirer les câbles à l’intérieur du compartiment de câbles et les terminer sur les cosses ArcBlok montrées dans Section de cosse indiquant le positionnement des trous. Serrer toutes les vis de fixation des fils au couple de 842lb-po (95Nm).
AVIS Dommages aux séparateurs de phasesVeiller à ne pas appliquer une force excessive sur les cloisons de phase en installant le câble. Les cloisons de phase risqueraient d’être endommagées. Appeler les services SchneiderElectric si les séparateurs de phases sont endommagés.Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.-
Se servir d’un outil de dénudage d’isolation approprié pour dénuder une longueur d’isolation à partir de l’extrémité du câble, suffisante pour qu’elle s’engage dans toute la longueur du corps de la cosse. S’assurer de ne pas entailler ou cercler les torons.
-
Nettoyer soigneusement les surfaces de contact des câbles en aluminium avec une brosse métallique ou les frotter avec un chiffon abrasif pour enlever les oxydes et autres matières étrangères.
-
Appliquer immédiatement une pâte à joint acceptable sur les surfaces nues d’aluminium.
-
Installer les câbles arrière dans la cosse à trois trous arrière. Dénuder le fil sur 3,875po (98mm).
-
Installer les câbles dans la cosse à six trous avant. Longueur de dénudage du fil: 2,50po (64mm) pour les trois trous arrière. Dénuder le fil sur 1,375po (35mm) pour les trois trous avant.
-
Visser à fond les vis de fixation des fils non utilisées. Visser toutes les vis de fixation des fils sans avoir installé de câbles de sorte qu’elles ne nuisent pas au module d’interface thermique (TIM) (voir Manchon TIM).
-
-
L’entrée du câble dans le compartiment de câbles doit utiliser les connexions de conduit installées sur la plaque d’obturation du conduit. Les conduits doivent être scellés à l’aide d’un mastic de joint hermétique.
-
Installer le module d’interface thermique (TIM):
-
Vérifier que les surfaces et cosses de fixation du moduleTIM sont propres et non endommagées. Nettoyer avec un chiffon sec et non pelucheux.
-
Installer un module TIM par phase et neutre à l’aide de vis captives1/4-20, comme indiqué dans Manchon TIM. Faire glisser le manchon en plastique autour de chaque moduleTIM jusqu’en haut des cloisons de phase. Le manchon doit être aligné sur le haut des cloisons de phase. Serrer les six vis du module TIM en étoile à un couple de 60lb-po (6,8Nm).
REMARQUE: Les vis de montage du module TIM ne sont pas entièrement démontables.
-
-
Installer le couvercle avant du module ArcBlok de façon que celui-ci soit encastré à l’aide des vis1/4-20 fournies comme indiqué dans Installation du couvercle avant ArcBlok. Installer le couvercle en alignant les quatre goupilles d’alignement du couvercle sur les trous des plaques latérales du module. Fixer cinq vis sur la rangée supérieure et cinq autres sur la rangée médiane du couvercle avant. Utiliser les cinq vis restantes pour la rangée inférieure lors de l’installation du couvercle avant du compartiment de câbles, comme indiqué au point13. Serrer les dix vis du couvercle avant au couple de 60lb-po (6,8Nm).
AVIS Dommages au ruban adhésif sur le module d’interface thermique (TIM)Ne pas endommager le ruban adhésif du TIM pendant l’installation du capot avant ArcBlok lors de cette étape. Contacter les services SchneiderElectric si le couvercle est endommagé.Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.AVIS Dommages au capot avant du module arcblokNe pas appliquer de force excessive sur le capot avant du module ArcBlok pendant l’installation. Contacter les services SchneiderElectric si le couvercle est endommagé.Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement. -
Installer un dissipateur thermique par phase et neutre sur la surface avant du moduleTIM à l’aide de vis captives de 1/4-20, comme indiqué dans Installation du dissipateur thermique ArcBlok. Serrer les six vis du dissipateur thermique en étoile à un couple de 60lb-po (6,8Nm).
ATTENTIONRisque de brûlures dues à des surfaces ou des dissipateurs thermiques chaudsPorter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire pour toute intervention à proximité des dissipateurs thermiques. Voir NFPA70E, NOM-029-STPS ou CAN/CSAZ462 ou équivalent local.Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner une blessure ou endommager l'équipement. -
Installer le capteur thermique (le cas échéant) par phase, comme indiqué, dans le clip de montage du capteur thermique disponible sous le dissipateur thermique avec la sonde de température vers la base du dissipateur thermique, comme indiqué dans Installation de la sonde thermique.
AVIS Endommagement de la sonde à ressort du capteurNe pas endommager lou laisser la sonde à ressort basculer hors de position pendant l’installation afin d’éviter tout écart des données de température. Contacter les services SchneiderElectric si le capteur est endommagé.Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement. -
Effectuer les étapes suivantes:
-
Réinstaller le couvercle avant du compartiment de câbles à l’aide des (15) vis1/4-20 conservées au point5 (voir Réinstallation du couvercle avant du compartiment de câbles).
-
Repérer (5) vis de 1/4-20 x 1po du kit de module ArcBlok et les installer sur le bord supérieur du capot avant du compartiment de câbles pour fixer le capot ArcBlok avant. Serrer toutes les vis du couvercle avant du compartiment de câbles au couple de 60lb-po (6,8Nm) (voir Réinstallation du couvercle avant du compartiment de câbles).
DANGERRisque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E ou CSAZ462.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
- Lire les directives d’utilisation et se familiariser avec l’équipement avant de l’installer, de l’utiliser, de l’entretenir ou de le dépanner.
- Couper toute alimentation de cet équipement avant de travailler à l’intérieur de ce compartiment de câbles.
- Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
- Ne pas mettre sous tension sans avoir installé ce couvercle. Des niveaux d’énergie incidente supérieurs à 1,2cal/cm2 sont présents si le couvercle est désinstallé.
- Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
- Appliquer à la quincaillerie du compartiment de câbles un couple de serrage de 60lb-po (6,8Nm).
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
-
-
Rebrancher le bornier de l’indicateur d’événement ArcBlok retiré au point4.
-
Vérifier que le poussoir indicateur d’événement ArcBlok est enfoncé comme indiqué dans Indicateur d’événement ArcBlok.
-
Réinstaller les capots avant de l’équipement et le capot du disjoncteur à l’aide de la quincaillerie de taille 1/4-20 conservée aux étapes 1 et 2.
-