80459-641-01, Rév. 10

Joints d’étanchéité de raccordement pour les armoires Type1 à joint d’étanchéité, Type1 résistantes aux gicleurs et Type12

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Couper l’alimentation de l’appareil avant d’y travailler.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
  • Lors du déplacement des sections du CCM, observer les directives Manutention des CCM. Les CCM ont un centre de gravité haut placé, qui peut les faire basculer.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Dans les CCM Modèle6, les sections Type12 fabriquées entre 1992 et 2005 comprenaient des joints d’étanchéité en forme deP. En cas de raccordement à un CCM existant, se reporter à Joint d’étanchéité (en forme de «P»). Si un joint en «P»:

Joint d’étanchéité (en forme de «P»)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?