80459-641-01, Rév. 10

Fonctionnement

Cette section contient les listes de vérification avant la mise en service, les procédures de mise sous tension et les procédures de programmation à distance et locales pour les relais de protection de moteurs TeSys T, TeSys Tera et MotorLogic Plus, l’appareil PowerLogic ION, le dispositif PowerLogic Power Meter, le moniteur de circuit PowerLogic, les variateurs de vitesse Altivar et les démarreurs progressifs Altistart.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?