80459-641-01, Rév. 10

Joindre des sections résistantes aux gicleurs de Type 1

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Couper toutes les alimentations à cet équipement avant de travailler dessus.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Cette section contient des instructions pour assembler les sections du CCM dotées d’une armoire résistante aux gicleurs.

  1. Assembler les sections comme décrit dans Jonction des armoires Type 1, Type 1 à joint d’étanchéité et Type 12.

    Voir Retrait des cornières de levage et de la quincaillerie pour les étapes 2 et 3.

    Retrait des cornières de levage et de la quincaillerie

  2. Démonter et mettre au rebut les cornières de levage (A) en retirant les boulons et rondelles de 3/8 po (B) qui les fixent en position.

  3. Retirer les vis 10-32 (C) du dessus de la section du CCM la plus proche des côtés des sections CCM sur lesquels la plaque de raccordement de la hotte anti-égouttement doit être montée.

    Voir Installation de la plaque de raccordement de hotte anti-égouttement pour les étapes 4 et 5.

    Installation de la plaque de raccordement de hotte anti-égouttement

  4. Installer la plaque de raccordement de la hotte anti-égouttement (D) en réutilisant la quincaillerie retirée aux étapes 2 et 3.

  5. Installer le reste de la quincaillerie retirée à l’étape 2.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?