Programmation locale du TeSys Tera
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
La programmation locale peut être utilisée pour programmer un point de consigne et aux fins de lecture des erreurs détectées. Configurer le TeSys Tera à l’aide du logiciel SoMove ou d’une interface homme-machine (IHM) (afficheur) pour régler les paramètres.
La feuille des réglages des paramètres (fournie avec les documents de commande finaux du CCM) donne la liste de tous les paramètres spécifiques à l’application de chaque dispositif réglés à l’usine. Tous réglages non indiqués sur la feuille des réglages des paramètres sont maintenus aux valeurs par défaut du dispositif. Pour remettre le contrôleur TeSys Tera à ses valeurs par défaut, appuyer sur le bouton Essai/Réinitialiser (Test/Reset) et le maintenir enfoncé pendant 16 à 20 secondes.
Configuration avec une IHM
L’interface homme-machine peut être fournie soit comme option montée sur l’unité, soit comme kit de programmation séparé, portatif, contenant une IHM et un câble de raccordement de 1 m (3,3 pi).
-
Raccorder l’IHM à l’unité TeSys Tera :
-
Si l’interface est fournie comme option montée sur l’unité, le raccordement est effectué à l’usine.
ou
- Raccorder le kit de programmation au port standard RJ-45 monté sur l’unité.
-
-
Courant de pleine charge (FLC) d’entrée :
-
À l'aide de l'IHM, se connecter en mode Admin : MENU > FIRST SETUP > SYSTEM SETTING > IFLC1.
REMARQUE: Pour plus de détails, voir Manuel d’utilisation du contrôleur de gestion de moteur TeSys Tera et au Manuel d’utilisation de l’unité de commande d’actionneur TeSys Tera TLTMCUF spécifique au protocole de communication de votre réseau. (Voir Documentation sur les centres de commande de moteurs intelligents (CCMi) pour les numéros des documents.)
-
Configuration avec le logiciel SoMove
Pour obtenir des détails sur le logiciel SoMove, se reporter au Manuel d’utilisation du contrôleur de gestion de moteur TeSys Tera spécifique au protocole de communication de votre réseau (voir Documentation sur les centres de commande de moteurs intelligents (CCMi) pour les numéros des documents).
DANGER