80459-641-01, Rév. 10

Câbles entre les sections de transport

Raccorder les câbles de la ligne principale entre les sections de transport en alignant les languettes et en branchant l’extrémité mâle du câble principal dans l’extrémité femelle du câble principal suivant. Visser l’anneau de couplage jusqu’à ce qu’il soit bien serré à la main. Répéter ce processus jusqu’à ce que toutes les sections de transport soient raccordées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?