Applications exigeant des passages de conducteurs
Il y a quelques applications qui exigent plus d’un passage de conducteurs à travers le contrôleur TeSys Tera.
-
Toutes les applications NEMA Taille 4 nécessitent un passage à travers le module de capteurs Tera de 3 A à partir du secondaire du transformateur de courant (TC) externe. Les TC sont classés à 300:5.
-
Toutes les applications NEMA Taille 5 nécessitent deux passages à travers le module de capteurs Tera de 25 A à partir du secondaire du transformateur de courant (TC) externe. Les TC sont classés à 300:5.
-
Les unités CCM exigeant des passages secondaires avec TC externe sont fournies avec les boucles mises en place à l’usine avec du fil de calibre 14 AWG et des borniers d’interposition.
-
-
Certaines applications à deux vitesses à couple constant ou variable nécessitent deux passages par les fenêtres du TeSys Tera (TC), par lesquelles les conducteurs du moteur doivent passer avant d’être raccordés aux bornes de charge du contacteur (T1, T2 et T3). Deux passages des fils de charge par chaque fenêtre augmentent en effet (d’un multiple de deux) le courant que le TeSys Tera détecte. Vérifier que les intensités à pleine charge à basse et à haute vitesse se situent dans la plage de détection de courant du Tera.
-
Les trois fenêtres de conducteurs doivent avoir le même nombre de passages, mis en boucles dans le même sens, pour que le TeSys Tera fonctionne correctement.
-
Les passages doivent commencer du côté charge du TeSys Tera par la fenêtre du TC. Le dernier passage se termine sur le côté charge du contacteur.