DOCA0006FR-08

À propos de ce manuel

Champ d’application

Ce manuel est destiné aux concepteurs, tableautiers et techniciens de maintenance justifiant d’une compréhension suffisante des systèmes de distribution électrique et des appareils de mesure.

Les termes « compteur », « appareil », « équipement » ou « produit » employés dans ce manuel désignent indifféremment tous les modèles série PM3200. Toutes les différences entre modèles, par exemple dans le cas du calibre, sont indiquées sur la description correspondante à la référence produit.

Ce manuel ne fournit pas d’informations de configuration pour les fonctions avancées qui pourraient être utilisées par un utilisateur expert pour effectuer une configuration avancée. Il ne fournit pas non plus d’instructions pour incorporer les données de mesure ou effectuer la configuration du compteur à l’aide de systèmes ou de logiciel de gestion de l’énergie autres que ION Setup.

Documents associés

Numéro

Nombre

Fiche d’instructions PM3200 / PM3210

S1B46605 / S1B62913

Fiche d’instructions PM3250 / PM3255

S1B46607 / S1B62914

Vous pouvez télécharger ces publications techniques et d’autres informations techniques depuis le site www.se.com.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.