DOCA0006RU-08

О настоящем руководстве

Область применения документа

Настоящее руководство предназначено для проектировщиков, конструкторов систем и инженеров по обслуживанию, обладающих знаниями об электрических распределительных системах и устройствах мониторинга.

В тексте этого руководства термин «счетчик / устройство» относится ко всем моделям серии PM3200. Все различия между моделями, например функция, свойственная конкретной модели, приводятся вместе с номером или описанием соответствующей модели.

Настоящее руководство не содержит информации о конфигурировании расширенных функций, настройка которых требует выполнения сложных процедур квалифицированным пользователем. Оно также не содержит инструкций по интеграции данных измерений и выполнению настройки счетчика с использованием систем управления энергопотреблением, за исключением ION Setup.

Используемые документы

Документ

Номер

Инструкция к PM3200 / PM3210

S1B46605 / S1B62913

Инструкция к PM3250 / PM3255

S1B46607 / S1B62914

Вы можете загрузить данные технические публикации и другие технические сведения с веб-сайта www.se.com.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.