DOCA0006ZH-08

关于本手册

文档范围

本手册供具有电气配电系统和监控设备知识的设计人员、系统制造商和维护技术人员使用。

在本手册中,术语“测量仪/设备”/“装备”/“产品”指所有型号的 PM3200 系列测量仪。各型号之间的所有差异,例如某一型号特定的功能,均通过相应的型号或描述指出。

本手册未提供高级功能的配置信息,这是由熟练用户执行的高级配置。它也不包括如何使用除 ION Setup 以外的其他电能管理系统或软件来集成测量仪数据或执行测量仪配置的说明。

相关文档

文档

数量

PM3200 / PM3210 说明书

S1B46605 / S1B62913

PM3250 / PM3255 说明书

S1B46607 / S1B62914

您可以从 www.se.com 下载这些技术出版物和其他技术信息。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.