DOCA0006ES-08

Acerca de este manual

Alcance del documento

El presente manual va dirigido a diseñadores, fabricantes de sistemas y técnicos de mantenimiento familiarizados con sistemas de distribución eléctricos y dispositivos de supervisión.

A lo largo del manual, los términos "central de medida" / "dispositivo” / "equipo" / "producto" hacen referencia a todos los modelos de la serie PM3200. Todas las diferencias entre los modelos, como por ejemplo las características específicas de cada uno de ellos, se indican mediante el número o la descripción del modelo pertinente.

Este manual no proporciona información para la configuración de las características avanzadas en los casos en que un usuario experto realizaría una configuración avanzada. Tampoco incluye instrucciones sobre cómo incorporar datos de la central de medida o establecer configuraciones en esta mediante sistemas o software de gestión de energía distintos de ION Setup.

Documentos relacionados

Documento

Número

Hoja de instrucciones del modelo PM3200 / PM3210

S1B46605 / S1B62913

Hoja de instrucciones del modelo PM3250 / PM3255

S1B46607 / S1B62914

Estas publicaciones técnicas y otra información técnica están disponibles para su descarga en www.se.com.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.