DOCA0006FR-08

Configuration des alarmes

Numéro de commande

Action
(R/W)

Dimensions

Type

Unité

Gamme

Description

7000

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

PM3250 :
1, 6, 8, 9, 11, 30

PM3255 :
1, 2, 5 – 16, 19, 28, 30 – 32, 41

ID Alarme

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

0, 1

  • 0 = Désactivé (par défaut)
  • 1 = activé

W

2

Float32

ID d’alarme 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 19 : 0,0-9999999,0

ID d’alarme 9, 10, 16, 30 : -9999999,0-9999999,0

ID d’alarme 12, 13 : -2,0-2,0

ID d’alarme 28, 31, 32 : 0,0-1000,0

ID d’alarme 41 : 0-999999999

Seuil d’activation

W

2

UInt32

(Réservé)

W

2

Float32

(Réservé)

W

2

UInt32

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

4

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

20000

W

1

UInt16

(Réservé)

W

2

Float32

0,0-99,0

Seuil de désactivation

W

2

UInt32

0-999999

Délai de déclenchement

W

1

Binaire

0, 1, 2, 3

PM3250 : Réservé

PM3255 : Sortie numérique à associer

  • 0 = Aucune
  • 1 = DO1
  • 2 = DO2
  • 3 = DO1 et DO2)

20001

W

1

UInt16

(Réservé)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.