DOCA0006ES-08

Configuración de alarmas

Número de comando

Acción
(L/E)

Tamaño

Tipo

Unidad

Rango

Descripción

7000

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

PM3250 :
1, 6, 8, 9, 11, 30

PM3255 :
1, 2, 5 – 16, 19, 28, 30 – 32, 41

ID de la alarma

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

0, 1

  • 0 = Deshabilitar
  • 1 = Habilitar

W

2

Float32

ID de alarma 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 19: 0,0 – 9999999,0

ID de alarma 9, 10, 16, 30: -9999999,0 – 9999999,0

ID de alarma 12, 13: -2,0 – 2,0

ID de alarma 28, 31, 32: 0,0 – 1000,0

ID de alarma 41: 0 – 999999999

Umbral de activación

W

2

UInt32

(Reservado)

W

2

Float32

(Reservado)

W

2

UInt32

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

4

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

20000

W

1

UInt16

(Reservado)

W

2

Float32

0,0 – 99,0

Umbral de desactivación

W

2

UInt32

0 – 999999

Retardo de tiempo de disparo

W

1

Mapa de bits

0, 1, 2, 3

PM3250 : Reservado

PM3255 : Salidas digitales para asociar

  • 0 = Ninguna
  • 1 = SD1
  • 2 = SD2
  • 3 = SD1 y SD2

20001

W

1

UInt16

(Reservado)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.