DOCA0006RU-08

Настройка сигналов тревоги

Номер команды

Действие
(R/W)

Размер

Тип

Единица

Диапазон

Описание

7000

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

PM3250 :
1, 6, 8, 9, 11, 30

PM3255 :
1, 2, 5–16, 19, 28, 30–32, 41

Ид. сигнала

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

0, 1

  • 0 = выкл.
  • 1 = вкл.

W

2

Float32

Ид. сигнала 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 19: 0,0 – 9999999,0

Ид. сигнала 9, 10, 16, 30: -9999999,0 – 9999999,0

Ид. сигнала 12, 13: -2,0 – 2,0

Ид. сигнала 28, 31, 32: 0,0 – 1000,0

Ид. сигнала 41: 0 – 999999999

Уставка включения

W

2

Uint32

(Зарезервировано)

W

2

Float32

(Зарезервировано)

W

2

Uint32

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

4

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

20000

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

2

Float32

0,0 – 99,0

Уставка отключения

W

2

Uint32

0 – 999999

Задержка срабатывания

W

1

Битовая карта

0, 1, 2, 3

PM3250 : Зарезервировано

PM3255 : Сопоставление цифрового выхода

  • 0 = Нет
  • 1 = DO1
  • 2 = DO2
  • 3 = DO1 и DO2

20001

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.