DOCA0006ZH-08

报警设置

命令编号

操作
(R/W)

大小

类型

单位

范围

描述

7000

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

PM3250
1、6、8、9、11、30

PM3255
1、2、5 – 16、19、28、30 – 32、41

报警 ID

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

0、1

  • 0 = 禁用
  • 1 = 启用

W

2

Float32

报警 ID 1、2、5、6、7、8、11、19:0.0 – 9999999.0

报警 ID 9、10、16、30:-9999999.0 – 9999999.0

报警 ID 12、13:-2.0 – 2.0

报警 ID 28、31、32:0.0 – 1000.0

报警 ID 41:0 – 999999999

触发设定点

W

2

UInt32

(保留)

W

2

Float32

(保留)

W

2

UInt32

(保留)

W

1

UInt16

(保留)

W

4

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

(保留)

20000

W

1

UInt16

(保留)

W

2

Float32

0.0 – 99.0

恢复设定点

W

2

UInt32

0 – 999999

脱扣时间延时

W

1

Bitmap

0, 1, 2, 3

PM3250:保留

PM3255:要关联的数字输出

  • 0 = 无
  • 1 = DO1
  • 2 = DO2
  • 3 = DO1 和 DO2

20001

W

1

UInt16

(保留)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.