DOCA0006FR-08

Mode de contrôle des entrées numériques (PM3255)

En mode de commande d’entrée logique, le changement de tarif est déclenché par le changement d’état d’entrée de l’entrée logique. Voir Entrées numériques (PM3255) pour plus d’informations.

NOTE:
  • Si vous passez du mode entrée numérique à un autre mode de fonctionnement (état des entrées, mesure des entrées ou réinitialisation de l’énergie) alors que le mode de contrôle tarifaire est en mode entrée numérique, la fonction multitarif est automatiquement désactivée.

  • Si vous passez du mode de contrôle multitarif à un autre mode de contrôle (communication ou RTC interne) alors que l’entrée numérique est configurée pour la fonction multitarif, le mode de fonctionnement de l’entrée numérique passe automatiquement à l’état d’entrée normal.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.