DOCA0006ES-08

Modo de control de ED (PM3255)

En el modo de control de ED, la conmutación de tarifa se activa mediante el cambio de estado de entrada de ED. Consulte la sección Entradas digitales (PM3255) para obtener más información.

NOTA:
  • Si cambia del modo de ED a otros modos de funcionamiento (estado de entrada normal, medición de entradas o restablecimiento de energía) mientras el modo de control de tarifa múltiple se encuentra en modo de control de ED, la función de tarifa múltiple se desactiva automáticamente.

  • Si cambia del modo de control de tarifa múltiple a otros modos de control (comunicación o RTC interna) mientras ED está configurado para la función de tarifa múltiple, el modo de funcionamiento de ED cambia automáticamente a estado de entrada normal.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.