DOCA0006ZH-08

DI 控制模式 (PM3255)

在 DI 控制模式下,费率切换由 DI 输入状态的变化触发。请参阅数字输入 (PM3255)以获取更多详情。

注:
  • 如果在复费率控制模式处于 DI 控制模式时将 DI 模式更改为其他操作模式(正常输入状态、输入计量或电能重置),则自动禁用复费率功能。

  • 如果在复费率功能配置为 DI 时将复费率控制模式更改为其他控制模式(通讯或内部 RTC),则 DI 操作模式会自动更改为正常输入状态。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.