DOCA0006RU-08

Режим управления через цифровой вход (PM3255)

В режиме управления через цифровой вход переключение тарифа выполняется изменением состояния цифрового входа. Подробнее см. в разделе Цифровые входы (PM3255).

Примечание:
  • При переключении режима цифрового входа на другие режимы работы (нормальное состояние входа, измерение входа или сброс значения энергии) в режиме управления несколькими тарифами через цифровой вход функция нескольких тарифов будет автоматически выключена.

  • При изменении режима управления несколькими тарифами на другие режимы (по каналу связи или по внутренним часам, RTC), когда цифровой вход настроен для работы с несколькими тарифами, режим работы цифрового входа автоматически изменится на нормальное состояние входа.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.