DOCA0006ES-08

Códigos de diagnóstico

Si la combinación de la retroiluminación y el icono de errores/alertas indica un error o una situación anómala, vaya a la pantalla de diagnóstico y localice el código de diagnóstico. Si el problema persiste tras seguir las instrucciones indicadas en la tabla, póngase en contacto con el servicio de Soporte Técnico.

Código de diagnóstico

PM3200

PM3250

PM3210

PM3255

Descripción

Posible solución

La pantalla LCD no se ve.

Compruebe y ajuste la configuración de contraste/retroiluminación de la pantalla LCD.

Los botones de pulsación no funcionan.

Reinicie la central de medida apagándola y volviendo a encenderla.

101, 102

La medición se detiene debido a un error interno.

Se muestra el consumo total de energía.

Entre en el modo de configuración y ejecute Restablecer config.

201

La medición continúa.

La configuración de frecuencia no se corresponde con las mediciones de frecuencia.

Corrija la configuración de frecuencia conforme a la frecuencia nominal de la red.

202

La medición continúa.

La configuración del cableado no se corresponde con las entradas de cableado.

Corrija la configuración del cableado conforme a las entradas de cableado.

203

La medición continúa.

La secuencia de fase se invierte.

Compruebe las conexiones de cableado o corrija los ajustes del cableado.

205

La medición continúa.

La fecha y la hora se han restablecido debido a una pérdida de alimentación.

Establezca la fecha y la hora.

206

La medición continúa.

Faltan impulsos debido a una sobrecarga en la salida de impulsos de energía.

Compruebe los ajustes de salida de impulsos de energía y corríjalos si es necesario.

207

La medición continúa.

Funcionamiento anómalo del reloj interno.

Reinicie la central de medida apagándola y volviendo a encenderla.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.