DOCA0006FR-08

Codes de diagnostic

Si la combinaison du rétroéclairage et de l’icône erreur/alerte indique une erreur ou une anomalie, naviguez jusqu’à l’écran de diagnostic et recherchez le code de diagnostic. Si le problème persiste après que vous avez suivi les instructions dans le tableau, contactez le support technique.

Code de diagnostic

PM3200

PM3250

PM3210

PM3255

Description

Solution possible

Afficheur à cristaux liquides non visible.

Réglez les paramètres de contraste de l’afficheur à cristaux liquides / rétroéclairage.

Les boutons-poussoirs ne fonctionnent pas.

Éteignez, puis rallumez l’appareil.

101, 102

Le comptage s’arrête en raison d’une erreur interne.

La consommation d’énergie totale est affichée.

Entrez dans le mode configuration et activez Réinitialiser config.

201

Le comptage continue.

Non-concordance entre réglages de fréquence et mesures de fréquence.

Corrigez les réglages de fréquence selon la fréquence nominale du réseau.

202

Le comptage continue.

Non-concordance entre réglages de câblage et entrées de câblage.

Corrigez les réglages de câblage selon les entrées de câblage.

203

Le comptage continue.

La séquence de phase est inversée.

Vérifiez les connexions de câble ou corrigez les réglages de câblage.

205

Le comptage continue.

La date et l’heure ont été remises à zéro en raison d’une coupure de courant.

Réglez la date et l’heure.

206

Le comptage continue.

Impulsion manquante du fait d’une surcharge de la sortie à impulsions d’énergie.

Vérifiez les réglages de sortie à impulsions d’énergie et corrigez si nécessaire.

207

Le comptage continue.

Fonctionnement anormal de l'horloge interne.

Éteignez puis rallumez l’appareil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.