DOCA0006ZH-08

诊断代码

如果背光和错误/报警图标的组合指示错误或异常情况,请导航到诊断屏幕并找到诊断代码。如果遵循表中的说明操作后问题仍然存在,请与技术支持部联系。

诊断代码

PM3200

PM3250

PM3210

PM3255

描述

可能解决方案

液晶显示屏不显示。

检查并调整液晶显示屏的对比度/背光设置。

按钮没有反应。

关闭并再次打开电源以重新启动测量仪。

101、102

测量因内部错误而停止。

显示总电能消耗。

进入配置模式并实施重置配置操作。

201

测量继续。

频率设置和频率测量不匹配。

根据网络的标称频率正确设置频率。

202

测量继续。

接线设置和接线输入不匹配。

根据接线输入更正接线设置。

203

测量继续。

相序颠倒。

检查电线连接或纠正接线设置。

205

测量继续。

日期和时间因断电而重置。

设置日期和时间。

206

测量继续。

脉冲因电能脉冲输出过载而丢失。

检查电能脉冲输出设置并更正任何错误(如果需要)。

207

测量继续。

内部时钟功能异常。

关闭并再次打开电源以重新启动测量仪。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.