DOCA0006RU-08

Диагностические коды

Если сочетание подсветки и значок ошибки / сигнала тревоги указывает ошибку или аномальную ситуацию, перейдите на экран диагностики и найдите код диагностики. Если проблема сохранится после выполнения следующих инструкций, обратитесь в службу технической поддержки.

Диагностический код

PM3200

PM3250

PM3210

PM3255

Описание

Возможное решение

На ЖК дисплее ничего не видно.

Проверьте и отрегулируйте контрастность или параметры подсветки ЖК-дисплея.

Кнопки не работают.

Выключите и включите счетчик для перезагрузки.

101, 102

Отсчет останавливается из-за внутренней ошибки.

Отображается общее потребление энергии.

Войдите в режим конфигурации и выполните сброс конфигурации.

201

Отсчет продолжается.

Несоответствие между настройками и показаниями частоты.

Откорректируйте настройки частоты по номинальной частоте сети.

202

Отсчет продолжается.

Несоответствие между настройками и входными параметрами проводки.

Откорректируйте настройки проводки по входным параметрам проводки.

203

Отсчет продолжается.

Обратное чередование фаз.

Проверьте соединения проводов и исправьте настройки проводки.

205

Отсчет продолжается.

Настройки даты и времени были сброшены из-за потери питания.

Настройка даты и времени.

206

Отсчет продолжается.

Импульс отсутствует из-за перегрузки по выходному импульсу энергии.

Проверьте параметры выхода импульсов энергии и исправьте при необходимости.

207

Отсчет продолжается.

Некорректная работа внутренних часов.

Выключите и включите счетчик для перезагрузки.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.