DOCA0006FR-08

Multitarif

L’appareil permet l’accumulation d’énergie en mode multitarif. Il prend en charge jusqu’à 4 tarifs.

Pour le changement de tarif, les 3 types de contrôle suivants sont disponibles :

  • Entrée numérique

  • Communication

  • RTC (horloge temps réel interne)

Vous pouvez configurer le mode de contrôle via l’afficheur (vaut pour les 3 modes) ou via les communications (sauf le mode RTC).

La commande 2060 permet de configurer le mode de contrôle par la liaison de communication. Voir Communication via Modbus pour plus de détails.

Le tableau suivant présente les règles pour changer le mode de contrôle multitarif par commande Modbus :

De

Vers

Désactiver

Communication

Entrée numérique

Horloge

Communication

Communication

Désactiver

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.