DOCA0006ZH-08

复费率

测量仪提供复费率电能累积功能。它最多支持 4 种费率。

费率切换有以下 3 种控制模式:

  • 数字输入

  • 通讯

  • 内部实时时钟 (RTC)

您可以使用显示器(所有 3 种模式)或使用通讯(不适用于 RTC)来配置控制模式。

命令号 2060 用于通过通讯配置控制模式。请参阅使用 Modbus 进行通信以了解更多详细信息。

下表列出了通过 Modbus 命令改变复费率控制模式的规则:

起始状态

目标状态

禁用

通讯

数字输入

RTC

通讯

通讯

禁用

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.