DOCA0006RU-08

Несколько тарифов

Счетчик обеспечивает учет энергии по нескольким тарифам. Он поддерживает до 4 тарифов.

Для переключения тарифов используются следующие 3 режима управления:

  • Цифровой вход

  • Связь

  • Внутренние часы реального времени (RTC)

Режим управления можно настроить с помощью дисплея (все 3 режима) или по каналу связи (кроме RTC).

Для настройки режима управления по каналу связи используется номер команды 2060. Подробнее см. в разделе Связь с использованием протокола Modbus.

В следующей таблице приведены правила изменения режима управление несколькими тарифами с помощью команд Modbus:

От

До

Отключить

Связь

Цифровой вход

RTC

Связь

Связь

Отключить

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.