DOCA0006ES-08

Tarifa múltiple

La central de medida ofrece la acumulación de energía de tarifa múltiple. Puede trabajar con un máximo de cuatro tarifas.

La conmutación de tarifas presenta los siguientes tres tipos de modos de control:

  • Entrada digital

  • Comunicación

  • Reloj interno en tiempo real (RTC)

Puede configurar el modo de control a través de la pantalla (los tres modos) o a través de la comunicación (no para el RTC).

El número de comando 2060 permite configurar el modo de control a través de las comunicaciones. Consulte la sección Comunicación mediante Modbus para obtener más información.

La siguiente tabla presenta las normas para cambiar el modo de control de tarifa múltiple mediante el comando Modbus:

Desde

Hasta

Deshabilitar

Comunicación

Entrada digital

RTC

Comunicación

Comunicación

Deshabilitar

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.