DOCA0006ZH-08

测量仪功能概述

PM3200 系列测量仪提供精确的三相电气参数监测。

包括以下测量仪型号:

  • PM3200

  • PM3210

  • PM3250

  • PM3255

这些测量仪提供监测电气装置所需的各种测量功能,例如电流、电压、功率、功率因数、频率和电能测量。

本测量仪的主要功能包括:

  • 电气参数监测,例如 I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz

  • 功率/电流需量、峰值需量

  • 带时间戳的报警

  • 许多参数的最大值/最小值

  • 最多 4 种费率的管理

  • 最多 2 路数字输入和 2 路数字输出

  • Modbus 通信

  • 具有内嵌数据的二维码可供使用 Meter Insights 查看测量仪数据

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.