DOCA0006FR-08

Vue d’ensemble des fonctions de l’appareil

Les appareils série PM3200 permettent une surveillance précise des paramètres électriques triphasés.

Les modèles disponibles sont les suivants :

  • PM3200

  • PM3210

  • PM3250

  • PM3255

Les appareils fournissent les diverses capacités de mesure nécessaires à la surveillance d’une installation électrique : courant, tension, puissance, facteur de puissance, fréquence et énergie.

Voici les fonctions clés des appareils :

  • Surveillance des paramètres électriques I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz

  • Maximum de valeur moyenne de puissance et de courant

  • Alarmes horodatées

  • Valeurs minimum/maximum pour de nombreux paramètres

  • Jusqu’à 4 tarifs

  • Jusqu’à 2 entrées logiques et 2 sorties numériques

  • Communication Modbus

  • Codes QR avec données incorporées pour afficher les informations de l’appareil avec Meter Insights.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.