DOCA0006RU-08

Обзор функций счетчика

Счетчики серии PM3200 позволяют осуществлять мониторинг точных значений параметров 3-фазной электросети.

Ниже перечислены модели счетчиков:

  • PM3200

  • PM3210

  • PM3250

  • PM3255

Счетчики позволяют выполнять различные измерения, необходимые для осуществления мониторинга электрических систем, в том тока, напряжения, коэффициента мощности, частоты и энергии.

Основными функциями и особенностями счетчика являются:

  • мониторинг таких электрических параметров, как I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz

  • мониторинг потребления мощности / тока, пиковое потребление

  • сигналы тревоги с метками времени

  • определение максимальных и минимальных значений многих параметров

  • применение до 4 тарифов

  • наличие до 2 цифровых входов и 2 цифровых выходов

  • Связь по протоколу Modbus

  • QR-коды с включенными в них данными для просмотра информации о счетчике с помощью приложения Meter Insights

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.