DOCA0006ES-08

Descripción general de las funciones de la central de medida

La central de medida de la serie PM3200 ofrece una supervisión precisa de parámetros eléctricos trifásicos.

Los modelos de central de medida son los siguientes:

  • PM3200

  • PM3210

  • PM3250

  • PM3255

Las centrales de medida permiten medir los parámetros necesarios para supervisar una instalación eléctrica, tales como la intensidad, la tensión, la potencia, el factor de potencia, la frecuencia y la energía.

Las principales funciones de las centrales de medida son las siguientes:

  • Supervisión de parámetros eléctricos como I, In, U, V, PQS, E, FP, Hz

  • Demanda de potencia/intensidad, demanda punta

  • Alarmas con sello de hora

  • Valores mínimos/máximos de diversos parámetros

  • Gestión de hasta cuatro tarifas

  • Hasta dos entradas digitales y dos salidas digitales

  • Comunicación ModBus

  • Códigos QR con datos integrados para visualizar la información de la central de medida usando Meter Insights

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.