DOCA0006FR-08

Valeurs d’analyse de la qualité de l’énergie

Les valeurs d’analyse de la qualité de l’énergie utilisent les abréviations suivantes :

  • HC (résidu harmonique) =

  • H1 = fondamental

  • THD (distorsion harmonique totale) = HC/H1 × 100 %

Le THD fournit une mesure de la distorsion totale présente dans une forme d’onde. Le THD est le rapport du résidu harmonique au fondamental, et fournit une indication générale de la qualité d’une forme d’onde. Le THD est calculé aussi bien pour la tension que pour le courant.

Le tableau suivant répertorie les valeurs de qualité de l’énergie mesurées par l’appareil :

Valeurs de qualité de l’énergie (PM3210 / PM3250 / PM3255)

Caractéristiques

Description

THD

Courant par phase et tension par phase (composée et simple) – Pire distorsion des 3 phases

Moyenne des 3 phases *

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.