DOCA0006ES-08

Valores de análisis de calidad de energía

Los valores de análisis de la energía utilizan las siguientes abreviaturas:

  • HC (contenido armónico) =

  • H1 = Contenido fundamental

  • THD (distorsión armónica total) = HC/H1 X 100 %

THD ofrece una medición de la distorsión total presente en una forma de onda. THD es la relación de contenido armónico a fundamental y ofrece una indicación general de la calidad de una forma de onda. La THD se calcula tanto para la tensión como para la intensidad.

La siguiente tabla indica los valores e calidad de energía de la central de medida:

Valores de calidad de energía (PM3210 / PM3250 / PM3255)

Características

Descripción

THD

Intensidad por fase y tensión por fase (L-L y L-N) Fase de las tres fases con más distorsión

Media de las tres fases *

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.