DOCA0006ZH-08

电能质量分析值

电能质量分析值使用以下缩写:

  • HC(谐波分量)=

  • H1 = 基波分量

  • THD(总谐波失真) = HC/H1 X 100%

THD 提供了对波形中存在的总失真的测量。THD 是谐波分量与基波的比率,它提供了波形质量的一般指示。THD 计算适用于电压和电流。

下表列出了测量仪的电能质量值:

电能质量值 (PM3210 / PM3250 / PM3255)

特性

描述

THD

3 相中每相电流和每相电压(L-L 和 L-N)最大失真

3 相平均值*

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.