DOCA0006RU-08

Значения для анализа качества электроэнергии

Значения для анализа качества электроэнергии обозначаются следующими аббревиатурами:

  • HC (содержание гармоник) =

  • H1 = содержание основных гармоник

  • THD (коэффициент нелинейных искажений) = HC/H1 X 100 %

Коэффициент THD используется для оценки общего искажения формы сигнала. Коэффициент THD — это отношение содержания гармоник к содержанию основных гармоник, которое дает общее представление о качестве формы сигнала. Коэффициент THD рассчитывается для напряжения и для тока.

В следующей таблице приведены значения качества электроэнергии для датчика:

Значения качества электроэнергии (PM3210 / PM3250 / PM3255)

Характеристики

Описание

THD

Ток на одну фазу и напряжение на одну фазу (L-L и L-N). Наиболее искаженная из 3 фаз.

Средняя из 3 фаз. *

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.