DOCA0006ES-08

Medición en tiempo real

La siguiente tabla enumera las características de medición de la central de medida para la medición en tiempo real:

Características

Descripción

Intensidad

Por fase, neutro y media de las tres fases

Tensión

L-L, L-N y media de las 3 fases

Frecuencia

40...70 Hz

Potencia activa

Total y por fase (con signo)

Potencia reactiva

Total y por fase (con signo)

Potencia aparente

Total y por fase

Factor de potencia (real)

Total y por fase

De 0,000 a 1 (con signo) a través de la pantalla

De 0,000 a 2 (con signo) a través de comunicaciones

Phi tangente (factor reactivo)

Total

Desequilibrio de intensidad

Por fase, mayor desequilibrio de las tres fases

Desequilibrio de tensión

L-L, mayor desequilibrio de las tres fases

L-N, mayor desequilibrio de las tres fases

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.