DOCA0006RU-08

Измерения в режиме реального времени

В следующей таблице перечислены измерительные характеристики счетчика при выполнении измерений в режиме реального времени:

Характеристики

Описание

Ток

Для каждой фазы, нейтрали, среднее значение для 3 фаз

Напряжение

L-L, L-N и среднее значение для 3 фаз

Частота

40–70 Гц

Активная мощность

Суммарное значение и значения по фазам (со знаком)

Реактивная мощность

Суммарное значение и значения по фазам (со знаком)

Полная мощность

Суммарное значение и значения по фазам

Коэффициент мощности (действительный)

Суммарное значение и значения по фазам

От 0,000 до 1 (со знаком) при отображении на дисплее

От 0,000 до 2 (со знаком) при передаче по каналам связи

Тангенс φ (коэффициент реактивности)

Всего

Дисбаланс тока

Для каждой фазы, для самой разбалансированной из 3 фаз

Дисбаланс напряжения

L-L, для самой разбалансированной из 3 фаз

L-N, для самой разбалансированной из 3 фаз

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.