DOCA0006FR-08

Mesures en temps réel

Le tableau suivant énumère les caractéristiques de mesure de l’appareil pour les mesures en temps réel :

Caractéristiques

Description

Courant

Par phase, neutre et moyenne des 3 phases

Tension

Composée, simple et moyenne des 3 phases

Fréquence

40...70 Hz

Puissance active

Totale et par phase (signée)

Puissance réactive

Totale et par phase (signée)

Puissance apparente

Total et par phase

Facteur de puissance (vrai)

Total et par phase

0,000 à 1 (signée) via l’afficheur

0,000 à 2 (signée) via la liaison de communication

Tangente φ (facteur réactif)

Total

Déséquilibre de courant

Par phase, pire déséquilibre des 3 phases

Déséquilibre de tension

Composée, pire déséquilibre des 3 phases

Simple, pire déséquilibre des 3 phases

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.