DOCA0006ZH-08

实时测量

下表列出了测量仪用于实时测量的计量特性:

特性

描述

电流

每相、中性线和 3 相平均

电压

L-L、L-N 和 3 相平均

频率

40...70 Hz

有功功率

总计和每相(带符号)

无功功率

总计和每相(带符号)

视在功率

总计和每相

功率因数(真实)

总计和每相

0.000 至 1(带符号),通过显示屏读取

0.000 至 2(带符号),通过通讯读取

正切 phi(无功因数)

总计值

不平衡电流

每相、3 相最不平衡

不平衡电压

L-L、3 相最不平衡

L-N、3 相最不平衡

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.