DOCA0006ZH-08

设置可设定日志

命令编号

操作
(R/W)

大小

类型

单位

范围

描述

2052

W

1

UInt16

0 – 6

可设定日志模式:

  • 0 = 禁用
  • 1 = 峰值需量
  • 2 = KWH_KVAH
  • 3 = KWH_KVARH
  • 4 = KVARH_KVAH
  • 5 = KWH_KW
  • 6 = KWH_KVA

W

1

UInt16

10、15、20、30、60

可设定日志间隔期间(分钟):

  • 10、15、20、30、60

W

1

UInt16

1、2

  • 0 = 开
  • 1 = 关
注: 仅当可设定日志模式设置为峰值需量时适用

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.