DOCA0006ES-08

Establecer registro flex

Número de comando

Acción
(L/E)

Tamaño

Tipo

Unidad

Rango

Descripción

2052

W

1

UInt16

0 – 6

Modo de registro flex:

  • 0 = Activar
  • 1 = Demanda punta
  • 2 = KWH_KVAH
  • 3 = KWH_KVARH
  • 4 = KVARH_KVAH
  • 5 = KWH_KW
  • 6 = KWH_KVA

W

1

UInt16

10, 15, 20, 30, 60

Duración del intervalo de registro flex en minutos:

  • 10, 15, 20, 30, 60

W

1

UInt16

1, 2

  • 0 = Abierto
  • 1 = Cerrado
NOTA: Solo aplicable cuando el modo de registro flex está establecido en demanda punta

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.