DOCA0006RU-08

Настройка универсального журнала

Номер команды

Действие
(R/W)

Размер

Тип

Единица

Диапазон

Описание

2052

W

1

UInt16

0 – 6

Режим универсального журнала:

  • 0 = выкл.
  • 1 = пиковое потребление
  • 2 = кВт*ч_кВА*ч
  • 3 = кВт*ч_кВАР*ч
  • 4 = кВАР*ч_кВА*ч
  • 5 = кВт*ч_кВА
  • 6 = KWH_KVA

W

1

UInt16

10, 15, 20, 30, 60

Продолжительность интервала универсального журнала в минутах:

  • 10, 15, 20, 30, 60

W

1

UInt16

1, 2

  • 0 = Разомкн.
  • 1 = Замкн.
Примечание: Применяется, только если установлен режим универсального журнала «пиковое потребление»

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.