DOCA0006FR-08

Configuration du journal flexible

Numéro de commande

Action
(R/W)

Dimensions

Type

Unité

Gamme

Description

2052

W

1

UInt16

0-6

Mode journal flexible :

  • 0 = Désactivé (par défaut)
  • 1 = Maximum de valeur moyenne
  • 2 = KWH_KVAH
  • 3 = KWH_KVARH
  • 4 = KVARH_KVAH
  • 5 = KWH_KW
  • 6 = KWH_KVA

W

1

UInt16

10, 15, 20, 30, 60

Durée de l’intervalle d’enregistrement dans le journal flexible en minutes :

  • 10, 15, 20, 30, 60

W

1

UInt16

1, 2

  • 0 = Ouvrir
  • 1 = Fermer
NOTE: S’applique uniquement lorsque le mode du journal flexible est réglé sur les maxima de valeur moyenne.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.