DOCA0006RU-08

Установка тарифа

Номер команды

Действие
(R/W)

Размер

Тип

Единица

Диапазон

Описание

2060

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

0 – 4

Режим с несколькими тарифами:

  • 0 = Выключить использование нескольких тарифов
  • 1 = Использовать COM-порт для управления тарифом (макс. 4 тарифа)
  • 2 = Использовать 1 цифровой вход для управления тарифом (2 тарифа)
  • 3 = Использовать 2 цифровых входа для управления тарифом (4 тарифа)
  • 4 = Использовать RTC-порт для управления тарифом (макс. 4 тарифа)

2008

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

1 – 4

Тариф:

Примечание: Только если управление несколькими тарифами выполняется по каналу связи
  • 1 = T1
  • 2 = T2
  • 3 = T3
  • 4 = T4

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.