DOCA0006ES-08

Establecer la tarifa

Número de comando

Acción
(L/E)

Tamaño

Tipo

Unidad

Rango

Descripción

2060

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

0 – 4

Modo de tarifa múltiple.

  • 0 = Tarifa múltiple desactivada
  • 1 = Usar COM como control de tarifa (máximo de cuatro tarifas)
  • 2 = Usar una entrada digital como control de tarifa (dos tarifas)
  • 3 = Usar dos entradas digitales como control de tarifa (cuatro tarifas)
  • 4 = Usar RTC como control de tarifa (máximo cuatro tarifas)

2008

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

1 – 4

Tarifa:

NOTA: Únicamente si la tarifa múltiple se controla mediante comunicaciones
  • 1 = T1
  • 2 = T2
  • 3 = T3
  • 4 = T4

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.